×
Classroom without children at school's out. The desks are in rows and you can read the names of the children on the front of the desks drawn in multicolour. Photo was taken in elementary school in Quebec Canada.
Classroom without children at school's out. The desks are in rows and you can read the names of the children on the front of the desks drawn in multicolour. Photo was taken in elementary school in Quebec Canada.

Financer les mesures d’amélioration nécessaires à la réouverture de votre école

Nous souhaitons tous que les écoles rouvrent leurs portes en toute sécurité. Toutefois, trouver comment planifier et financer les mesures de sécurité nécessaires n’est pas toujours chose aisée. Nous sommes là pour vous aider.

Aide du gouvernement américain aux écoles

Le gouvernement américain a approuvé un budget de plus de 100 milliards de dollars pour aider les écoles à rouvrir. Les lois CARES et CRRSA ont permis de créer un fonds appelé « Elementary and Secondary Emergency Relief Fund » (ESSER, fonds de secours d'urgence pour les écoles élémentaires et secondaires) spécifiquement destiné aux districts scolaires K–12.

Ces subventions ont pour but de financer l’amélioration des infrastructures scolaires essentielles telles que les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ainsi que la qualité de l'air intérieur. 

Comment bénéficier de ces aides ?

Qu'il s'agisse de déterminer les améliorations éligibles ou de comprendre ce que recouvrent les agences, acronymes et autres applications, nous sommes à vos côtés à chaque étape. Nos spécialistes en financement ont déjà aidé des écoles de tout le pays à obtenir des subventions publiques et d'autres types de financement : à vous le tour. Comment bénéficier de ces aides ?

Première étape pour une école plus sûre : déterminer un plan d’action.

Évaluer
Nous vous offrons un entretien-conseil pour évaluer la qualité de votre air intérieur et d'autres facteurs susceptibles d’affecter la santé des personnes présentes dans votre bâtiment.
Analyser
Nous vous fournissons une analyse détaillée du caractère sain de votre bâtiment assortie de recommandations pour répondre aux besoins de sécurité, directives réglementaires et critères d’éligibilité aux subventions.
Agir
Nous vous guidons tout au long de votre demande de subventions publiques et/ou d’autres types d’aides ou de financements, le cas échéant.

Comment financer les améliorations dont vous avez besoin ?

Pour le savoir, consultez dès aujourd’hui nos spécialistes en financement.

Questions fréquentes

Nous souhaitons rouvrir notre école, mais ne savons pas par quoi commencer. Que faut-il faire en premier ?

Nous sommes là pour vous aider, même quand vous ne savez pas quelle aide il vous faut. Nous vous offrons un entretien-conseil pour définir avec vous vos besoins, vos opportunités et un plan d’action. 

Comment savoir si notre école remplit les critères d’éligibilité aux subventions publiques?

Lors de notre évaluation initiale, nous vous aiderons à identifier et à classer par ordre de priorité les besoins de vos locaux à court et à long terme.

Nous pourrons alors vous conseiller sur les mesures qui peuvent bénéficier d'un financement ESSER et sur la procédure de demande. Cependant, les subventions publiques ne sont qu'une option parmi d'autres. Depuis de nombreuses années, nous aidons les écoles à obtenir d'autres aides et financements, ainsi qu’à planifier au mieux des projets rentables pouvant s'autofinancer.

Faudra-t-il réaliser des remplacements de nos équipements et infrastructures qui nécessiteront des perturbations ?

Nous ne prônons pas forcément le remplacement pur et simple. Nous nous efforçons de garder votre infrastructure actuelle pour conserver le degré de connaissances et limiter les coûts.

Tout d'abord, nous vous aiderons à déterminer si le matériel de CVC et les autres systèmes de votre école nécessitent un remplacement, ou simplement une intégration et un réglage. Dès lors, tous les changements viseront à s’adapter à vos besoins, processus et calendriers afin de limiter au maximum les perturbations.

Est-il difficile de satisfaire aux directives et réglementations en matière de sécurité et de le prouver ?

Une fois intégré à des capteurs de contrôle de la qualité de l'air, votre système de CVC pourra détecter les polluants afin de purifier l’air de manière automatique. Nous pouvons également intégrer d’autres types de systèmes de bâtiments à des capteurs pour surveiller et protéger automatiquement votre établissement.

En plus de vous fournir les données nécessaires pour démontrer la conformité de votre établissement, cette intégration des systèmes de bâtiments aux capteurs vous permet de générer facilement des rapports depuis votre tableau de bord.

L’exploitation et la maintenance de ce genre de solutions sont-elles complexes ? Devrons-nous remplacer une grande part de nos équipements ?

Nous ne prônons pas forcément le remplacement pur et simple. Nous nous efforçons de garder votre infrastructure actuelle pour conserver le degré de connaissances et limiter les coûts.

Tout d'abord, nous vous aiderons à déterminer si le matériel de CVC et les autres systèmes de votre école nécessitent un remplacement, ou simplement une intégration et un réglage. Dès lors, tous les changements viseront à s’adapter à vos besoins, processus et calendriers afin de limiter au maximum les perturbations.

Quand bien même nous pourrions bénéficier d’une subvention, parviendrons-nous à assumer les coûts d’exploitation et de maintenance récurrents ?

La facilité d'utilisation, la simplicité d'entretien et les coûts modérés constituent autant de facteurs que nous prenons en compte lors de la planification des améliorations à apporter à vos installations. Dans bien des cas, l’exploitation et la maintenance des systèmes de bâtiments intégrés et automatisés coûtent moins cher que ceux des systèmes manuels ou dysfonctionnels.

Par exemple, notre plateforme dédiée aux bâtiments sains peut aussi être adaptée de sorte à accroître l'efficacité des systèmes et à réduire les coûts énergétiques, notamment par le biais de contrats de performance garantie et via une solution d’efficacité énergétique basée sur l'IA susceptible d’accroître les économies de 10 à 20 % sans compromettre le confort ni le caractère sain d’un bâtiment.

Notre tableau de bord vous offre également des analyses vous permettant d’assurer durablement une performance et des coûts optimaux. Les alertes, rapports et analyses prédictives contribuent à éviter des interruptions coûteuses et à appuyer votre planification à long terme.

Est-il difficile de satisfaire aux directives et réglementations en matière de sécurité et de le prouver ?

Lors de notre évaluation initiale, nous établissons une base de référence quantitative pour le caractère sain de votre bâtiment. Ces données peuvent vous être utiles dans le cadre de votre demande de subventions publiques ou d'autres aides.

Ensuite, nous intégrons votre système de CVC à des capteurs afin de surveiller la qualité de l’air, entre autres facteurs. Retransmises en temps réel dans votre tableau de bord, ces données constituent votre « Healthy Buildings Score».

En intégrant ainsi vos systèmes à des capteurs, vous bénéficierez de fonctions intelligentes comme la purification automatique de l'air. En outre, vous accéderez aux données nécessaires pour démontrer votre conformité en continu grâce à des rapports faciles à établir depuis votre tableau de bord.

Pourquoi commencer par la qualité de l’air intérieur ?

Selon des études et directives d’organismes publics, une ventilation et une filtration adéquates constituent des moyens efficaces de réduire ou d’éliminer les particules indésirables, y compris les agents pathogènes, les polluants et autres substances nocives. Nous recommandons donc généralement de commencer par purifier l’air intérieur.

Découvrez comment programmer une évaluation de la qualité de l’air intérieur dans votre école.

Suffit-il de purifier l’air ?

Il s’agit d’une première étape essentielle, mais notre plateforme dédiée aux bâtiments sains vous propose de nombreux autres moyens de gérer un protocole de sécurité complet, tous basés sur les mêmes capacités intégrées qui nous ont toujours valu la confiance de nos clients.

Le nettoyage des surfaces à base d’UV-C, par exemple, est une solution sûre, rapide et efficace pour nettoyer les espaces entre les utilisations. L’analyse vidéo intelligente peut aussi vous permettre de vérifier les températures corporelles et la bonne utilisation du masque aux accès à vos bâtiments, de surveiller le respect de la distanciation sociale et de faciliter les accès sans contact ou encore le suivi des contacts. 

S'agit-il uniquement de solutions à court terme, ou ces améliorations resteront-elles utiles une fois la pandémie passée ?

Modulaire et adaptable, la plateforme vous permet d’ajouter et de modifier des capacités selon l’évolution des besoins. Ces systèmes automatisés et intégrés satisfont quantité de besoins et objectifs à long terme, notamment en termes d’efficacité énergétique, de sécurité et d'autres besoins ayant trait à la sécurité des personnes.