LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GALES "MAXIMIZA" LA PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE SUS INSTALACIONES CON LA TECNOLOGÍA DE MORLEY-IAS
La instalación de la central Morley-IAS Max ofrece una solución ampliable con velocidades de red mejoradas.
La Biblioteca Nacional de Gales (NLW) es la biblioteca más grande del país y alberga más de 6,5 millones de libros y publicaciones periódicas y grandes colecciones de archivos, retratos, mapas e imágenes fotográficas. La biblioteca abrió sus puertas el 19 de marzo de 1907 y desde entonces se han añadido varias ampliaciones. En 1996 se inauguró un gran edificio de almacenamiento nuevo y en los últimos años se han realizado muchos cambios en la parte delantera del edificio.
EL PROYECTO
Con el tiempo, el sistema contra incendios en NLW comenzó a generar fallos en los equipos de todo el edificio. El sitio requería una actualización a un sistema direccionable moderno. Se necesitaba un sistema que fuera más fácil de usar, que permitiera paneles en red y que presentara una solución de protocolo abierto. Después de haber realizado anteriormente trabajos de extinción de incendios y pruebas de integridad de la sala en la biblioteca, AKD Fire & Security analizó los beneficios del equipo Morley-IAS cuando el sitio comenzó a buscar actualizar a un sistema más avanzado.
SOLUCIÓN
La central Morley-IAS Max incorpora nuevas características que se ajustan a los requisitos del proyecto, lo que hace que NLW lo seleccione para la actualización de su sistema. Las centrales ofrecen un avanzado y potente sistema de detección de incendios mediante tecnología de bus CAN. Este protocolo hace que el sistema sea resistente a factores externos como perturbaciones eléctricas y otras fuentes de falsas alarmas. “El nuevo sistema convenció por el hecho de que la conexión en red era extremadamente rápida y que la interfaz de usuario con pantalla táctil simplificaba los gráficos y las notificaciones estaban preparadas para el futuro. Nos complace ser los primeros en tener instalado el sistema Morley-IAS Max”, dijo Alan Duff, director general de AKD Fire & Security. Como el sitio estaba equipado con tecnología más antigua de un proveedor anterior, el sistema contra incendios mejorado requirió la instalación de nuevos equipos cableados System Sensor y equipos de radio Agile. Debido a la característica de compatibilidad total con versiones anteriores de Morley-IAS Max, los detectores lineales de humo y los sistemas ASD existentes se interconectaron con el sistema contra incendios.
EL RESULTADO
Aunque la instalación se completó durante la pandemia, AKD Fire & Security obtuvo la exención de los trabajadores clave para que la instalación pudiera continuar, a tiempo y dentro del presupuesto. "El nuevo sistema funciona bien, especialmente por la velocidad de la red", elogió Alan Duff, director general de AKD Fire & Security. Desde entonces, AKD Fire & Security ha cotizado y ha ganado la instalación de sistemas adicionales de alarma contra incendios en un nuevo edificio de NWL, lo que permitirá que todo el complejo se beneficie de la gama de detección de incendios de Honeywell Morley-IAS más novedosa.