/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Schede di interfaccia

    VIG-NC-FO Network Card

    Interrotto

    VIG-NC-FO Network Card features up to 31 Control panels and Network Nodes can be connected in a secure loop

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    VIG-NC-FO Network Card is the fibre network card designed for the Vigilon Network that allows fast message passing to the network. There can be up to 2Km Fibre Optic cable distance between panel and node The card must be plugged into the backplane of the panel or node in a dedicated slot. The fibre optic cables connect directly to sockets on the card. There are two builds of the fibre network cards for secure EN54 and BS Vigilon networks

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Gent

    Altro

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent