×
Classroom without children at school's out. The desks are in rows and you can read the names of the children on the front of the desks drawn in multicolour. Photo was taken in elementary school in Quebec Canada.
Classroom without children at school's out. The desks are in rows and you can read the names of the children on the front of the desks drawn in multicolour. Photo was taken in elementary school in Quebec Canada.

Financie las mejoras que su escuela necesita para volver a abrir

Todos queremos ver las escuelas abiertas otra vez, pero de forma segura. Ahora bien, determinar cómo planificar y financiar las medidas de seguridad puede resultar abrumador. Por suerte, podemos ayudarle.

Ayuda federal para las escuelas

El gobierno de EE. UU. ha aprobado más de 100 000 millones de USD de ayudas para que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas. Dos leyes, CARES y CRRSA, prevén ayudas conocidas con el nombre de «Fondo de ayuda de emergencia para escuelas de primaria y secundaria» (ESSER), destinado específicamente a distritos escolares de primaria y secundaria.

Las escuelas pueden aprovechar estos fondos para introducir cambios fundamentales en la infraestructura escolar, como mejoras en los sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración y en la calidad del aire interior. 

Estamos a su disposición para ayudarle con el proceso

Estamos aquí para acompañarle en cada paso del proceso, desde determinar las mejoras adecuadas hasta ayudarle a descifrar los organismos a los que dirigirse, los acrónimos y las aplicaciones. Nuestros expertos en financiación han ayudado a escuelas de todo el país a obtener fondos federales y otras formas de financiación, y podemos ayudarle también a usted. Desentrañaremos el proceso para usted.

Para que las escuelas sean más seguras hace falta un plan

Assess
Assess
Evaluación
Realizaremos con usted una evaluación gratuita de la calidad del aire interior y otros factores que podrían afectar a la salud de los ocupantes de su edificio.
Analyze
Analyze
Análisis
Ofreceremos un análisis detallado del estado de su edificio con recomendaciones para satisfacer sus necesidades de seguridad, directrices normativas y opciones de financiación.
Act
Act
Acción
Le ayudaremos a solicitar fondos, así como otro tipo de ayudas o financiación si es necesario.

Descubra cómo puede financiar las mejoras que necesita

Hable con uno de nuestros expertos en financiación hoy mismo

Preguntas frecuentes

¿Cómo sabemos si las necesidades de nuestra escuela cumplen los requisitos para obtener fondos federales?

Como parte de nuestra evaluación inicial, le ayudaremos a identificar y jerarquizar las necesidades de sus instalaciones, tanto a corto como a largo plazo.

A partir de esa lista de prioridades, podemos aconsejarle mejoras susceptibles de recibir financiación del ESSER y cómo solicitarla. Tenga presente, de todos modos, que los fondos federales de ayuda son solo una opción. Durante años, hemos ayudado a las escuelas a obtener otras subvenciones y fondos, y hemos planificado estratégicamente proyectos rentables susceptibles de autofinanciarse.

¿Requerirán las mejoras la interrupción de nuestros equipos e infraestructura?

No proponemos sustituir y eliminar todo, sino aprovechar e integrar la mayor parte posible de su infraestructura actual con la que ya está familiarizado y reducir los costes al mínimo.

Primero, le ayudaremos a determinar si los equipos de calefacción, ventilación y refrigeración de su escuela necesitan modernizarse o simplemente precisan integraciones y ajustes. A partir de ahí, cualquier mejora se diseña para adaptarse a sus necesidades, procesos y horarios, y reducir la interrupción de la actividad a lo mínimo indispensable.

¿Por qué hay que empezar por la calidad del aire interior?

Según los estudios y las directrices de los CDC, la EPA y la ASHRAE, la ventilación y la filtración adecuadas permiten reducir o eliminar convenientemente las partículas no deseadas, incluidos patógenos, contaminantes y otros agentes irritantes, por lo que solemos recomendar un aire más limpio como primer paso fundamental y rentable para lograr un edificio más saludable.

Descubra cómo programar una evaluación de la calidad del aire interior para su escuela.

Queremos volver a abrir nuestra escuela, pero no sabemos por dónde empezar. ¿Por dónde debemos empezar?

Estamos aquí para ayudarle, incluso si no sabe con certeza lo que necesita. Le ayudaremos de forma gratuita a definir sus necesidades, sus oportunidades y un plan de acción. 

¿Es difícil cumplir las directrices y las normativas de seguridad? ¿Cómo demostramos que las cumplimos?

La integración de su sistema de calefacción, ventilación y refrigeración en sensores de calidad del aire interior permite detectar contaminantes para limpiar el aire automáticamente. También podemos integrar otros tipos de sistemas de edificios en sensores para ayudarle a supervisar y proteger automáticamente su escuela.

Esta integración de sistemas de edificios y sensores proporciona los datos necesarios para demostrar la conformidad, con una función de generación de informes sencilla desde su panel de control Healthy Buildings.

¿Resultará difícil de gestionar y mantener el sistema? ¿Tendremos que sustituir muchos equipos?

No proponemos sustituir y eliminar todo, sino aprovechar e integrar la mayor parte posible de su infraestructura actual con la que ya está familiarizado y reducir los costes al mínimo.

Primero, le ayudaremos a determinar si sus equipos de calefacción, ventilación y refrigeración necesitan modernizarse o simplemente precisan integraciones y ajustes. A partir de ahí, cualquier mejora se diseña con el objetivo de adaptarse a sus necesidades y procesos, incluida la facilidad de uso y de mantenimiento.

Aunque recibamos una subvención, ¿resultarán sostenibles los costes operativos y de mantenimiento?

La facilidad de uso, la facilidad de mantenimiento y unos costes sostenibles son factores que tenemos en cuenta a la hora de planificar mejoras en sus instalaciones. En muchos casos, resulta mucho más económico gestionar y realizar el mantenimiento de sistemas de edificios automatizados e integrados que sistemas manuales o disfuncionales.

Por ejemplo, nuestra plataforma Healthy Buildings también se puede adaptar para mejorar la eficiencia del sistema y reducir los costes energéticos. Esto puede incluir contratos de rendimiento garantizado y eficiencia energética basada en IA que permiten aumentar los ahorros entre un 10 y un 20 % sin comprometer la comodidad ni el estado de las instalaciones.

El panel de control Healthy Buildings también proporciona análisis que permiten conocer el rendimiento y los costes del sistema. Las alertas, los informes y los análisis predictivos pueden ayudarle a prevenir costosas interrupciones y servirle de base para su planificación a largo plazo.

¿Es difícil cumplir las directrices y las normativas de seguridad? ¿Cómo demostramos que las cumplimos?

Como parte de nuestra evaluación inicial, establecemos una referencia cuantitativa del estado de su edificio. Estos datos pueden resultarle útiles para solicitar subvenciones federales u otras ayudas.

A continuación, integramos sus sistemas del edificio en sensores para supervisar la calidad del aire y otros factores. Estos datos se rastrean en tiempo real desde el panel de control Healthy Buildings y dan como resultado lo que se conoce como «puntuación de edificio saludable».

Esta integración de sistemas y sensores permite funciones inteligentes como la limpieza automática del aire para ayudar a proteger su escuela, y le proporciona los datos necesarios para demostrar la conformidad continua y generar fácilmente informes desde su panel de control Healthy Buildings.

¿Basta con limpiar el aire?

Tener un aire más limpio es un primer paso esencial. Sin embargo, nuestra plataforma Healthy Buildings ofrece numerosas formas de gestionar un protocolo de seguridad completo sobre la base de las mismas capacidades integradas en las que nuestros clientes siempre han confiado.

Por ejemplo, la limpieza de superficies mediante UV-C proporciona una forma segura, rápida y eficaz de limpiar espacios entre un uso y otro. Y el análisis de vídeo inteligente puede ayudarle a detectar la temperatura corporal y el uso adecuado de la mascarilla en las entradas, así como a supervisar el distanciamiento social y permitir el acceso sin contacto o el rastreo de contactos. 

¿Se trata de soluciones solo a corto plazo? ¿Resultarán pertinentes estas mejoras tras la pandemia?

La plataforma Healthy Buildings es modular y adaptable, lo que permite añadir y modificar capacidades a medida que cambian las necesidades con el paso del tiempo. Estos sistemas automatizados e integrados pueden satisfacer muchas necesidades y objetivos a largo plazo, como la eficiencia energética, la seguridad y otras necesidades relacionadas con la prevención de accidentes.