Al tuo fianco per gestire insieme le situazioni più complesse
Quali sono i tuoi obiettivi di efficienza? Problemi di sicurezza? Questioni relative al finanziamento? I nostri esperti individuano le soluzioni giuste e ti aiutano a implementarle.
Quando si pianifica il proprio futuro, non è raro che le situazioni si complichino: può trattarsi di un singolo problema di finanziamento, ma anche di gravi problemi all’infrastruttura. Con migliaia di progetti di efficienza implementati a livello globale, mirati a tradursi in 5 miliardi di dollari di risparmi, abbiamo le carte giuste per aiutarti ad affrontare le sfide comuni della gestione degli edifici:
Che stai sprecando energia lo sai già. Ma dove di preciso?
Per aiutarti a scoprirlo, possiamo metterti a disposizione i nostri consulenti tecnici, lavorare con la società che attualmente gestisce le tue strutture, o entrambe le cose. Il tutto comincia con un audit della tua struttura, che include:
- Analisi dell’uso dell’edificio, delle condizioni delle apparecchiature e del consumo energetico
- Valutazione di tutti i sistemi dell’edificio
- Sviluppo di un piano di ottimizzazione, finanziamento incluso
Che hai bisogno di un programma di sostenibilità lo sa già. Ma da dove iniziare?
Lavoriamo al tuo fianco o collaboriamo con il responsabile della tua struttura per aiutarti a ottimizzare l’interazione tra tecnologia e servizi promuovendo i tuoi obiettivi aziendali e ambientali. Possiamo aiutarti a:
- Identificare le aree di miglioramento nei budget esistenti
- Diminuire il consumo energetico senza ridurre il comfort
- Tagliare i costi e l’impronta di carbonio
Una soluzione a risparmio energetico ideale per Dayton e il Pianeta
Abbiamo aiutato la città di Dayton a risparmiare centinaia di migliaia di dollari in costi energetici e a ridurre in modo notevole la sua impronta di carbonio. Ecco come abbiamo fatto. Guarda il video.
Devi migliorare le prestazioni con un budget più limitato
Come la maggior parte dei gestori di edifici, ti viene chiesto di fronteggiare le necessità di strutture obsolete con budget ridotti, e allo stesso tempo di offrire al personale un ambiente confortevole e produttivo. Possiamo aiutarti a gestire queste situazioni complesse mediante:
- Una valutazione dei sistemi che possono essere sostituiti o migliorati con tecnologie e servizi di manutenzione più versatili per mantenere i sistemi in funzione alla massima efficienza
- Supporto sulle modalità di integrazione di questi sistemi attraverso un software innovativo
- Una panoramica della tua struttura per aiutarti a prendere decisioni più consapevoli
Sai di che cosa hai bisogno ma non sai come pagarlo
I nostri esperti ti presentano soluzioni per trasformare la tua struttura in una risorsa intelligente, connessa ed efficiente. Ti consigliano piani di manutenzione preventiva che ti segnalano possibili guasti alle apparecchiature prima che si verifichino. E ti mettono anche nella posizione di poter acquistare tali soluzioni, tramite:
- Contratti di rendimento energetico che riducono o eliminano la necessità di finanziamenti di capitale
- Partnership pubbliche e private che consentono di finanziare un progetto e di restituirlo all’organizzazione nel corso del tempo
- Accordi di acquisto di energia che garantiscono tariffe pari o inferiori alle tariffe convenzionali se la tua struttura è alimentata mediante una risorsa rinnovabile
La tua azienda corre incontro al futuro, ma non puoi dire lo stesso del tuo edificio
Siamo un leader mondiale nella creazione di tecnologie innovative che rendono gli edifici più intelligenti, sicuri ed efficienti: al futuro del tuo edificio ci pensiamo noi. Abbiamo la capacità e le competenze per gestire progetti di qualsiasi dimensione. L’abbiamo fatto per migliaia di altre strutture. E adesso ci piacerebbe farlo per la tua. Parliamone.
NOTIZIE CORRELATE
Ti va di contattarci?
Ci farebbe molto piacere.
Storia di successo di un cliente
Un distretto scolastico si è preso la briga di fare i conti: ha risparmiato il 15% sul budget totale
Copyright © 2024 Honeywell International Inc.
Dimensioni massime file
Numero massimo di file superato
Non puoi accedere a questa pagina poiché questo prodotto non è disponibile nel tuo Paese.