Aiutando le nostre generazioni future a vedere il ruolo che giocano nell' ambito delle buone pratiche di gestione dell'energia
Proprio come gli adulti, i bambini hanno bisogno di essere informati sulla propria interazione con gli edifici, per poter non solo monitorare l’impatto del proprio comportamento all’interno degli spazi, ma anche per intraprendere azioni correttive. Possiamo aiutarvi in questo, identificando le buone pratiche e presentandole in modo allettante per i giovani.
Il sistema di gestione energetica per la scuola che mantiene ciò che promette
Gli insegnanti della scuola elementare Sutton Park di Kidderminster fanno del loro meglio per far sì che i loro alunni non diano per scontate le risorse naturali del mondo. In questo compito sono affiancati dal sistema Trend, che serve in parte ad educare i bambini sull’importanza del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
Gli alunni della Sutton Park possono vedere i dati raccolti dai BEMS della loro scuola - attraverso rappresentazioni grafiche appositamente realizzate, concepite per essere comprese dai bambini - e quindi visualizzare i dati monitorati dal sistema come, ad esempio, temperatura ambiente e concentrazione di CO2 nei locali scolastici.
Una grafica a misura di bambino e le migliori pratiche BEMS combinate per offrire un lavoro di classe
Usando testi semplici, grafiche animate e tecniche di rappresentazione adatte ad un pubblico giovane, ai bambini viene mostrato come le classi vengono tenute calde, come viene scaldata l’acqua con cui si lavano le mani e come viene raccolta l’acqua piovana usata per lo scarico dei wc. I display riportano informazioni attuali e storiche raccolte dai BEMS come, ad esempio, i valori di temperatura del momento ed anche i dati cumulativi relativi al consumo di energia/acqua piovana.
Per incoraggiare un comportamento ecologico, gli schermi interattivi mostrano l’utilizzo di elettricità classe per classe, per il giorno corrente, per l’ultimo mese e per l’anno in corso. La scuola ora intende modificare e sviluppare ulteriormente i display con l'obiettivo di istituire questo innovativo ausilio all’insegnamento come parte del corso di studi.
SCUOLA ELEMENTARE SUTTON PARK
Imparare l’importanza del risparmio energetico e del vivere sostenibile
LA SFIDA:
Quando la scuola elementare Sutton Park e i suoi 240 alunni si sono trasferiti nei nuovi edifici, caratterizzati da un design mirato al basso consumo energetico ed all’uso prevalente di risorse rinnovabili, la sfida è diventata trovare le soluzioni migliori per controllare e monitorare il sistema di riscaldamento, al fine di garantire un alto livello di efficienza energetica e, contemporaneamente, contenere i costi di riscaldamento.
LA SOLUZIONE:
In risposta a questa sfida, Trend ha installato un Supervisor che permette di regolare le impostazioni di controllo e visualizzare i dati monitorati come, ad esempio, la temperatura ambiente e la concentrazione di CO2 nei locali scolastici, il funzionamento dell’impianto di riscaldamento e, in alcuni casi, le letture dei contatori. Ciò ha fornito una visione dettagliata del funzionamento e dello stato del sistema di riscaldamento, permettendo di modificare gli orari di attivazione dell’impianto e di eseguire una migliore diagnosi dei guasti.
IL RISULTATO:
Per ridurre al minimo lo spreco di energia, la scuola è stata divisa in tre zone di riscaldamento, ognuna con un circuito di riscaldamento a temperatura variabile controllato in modo indipendente dai BEMS. Questo significa, ad esempio, che l’atrio può essere usato al di fuori dell’orario scolastico senza dover accendere il riscaldamento in tutto l’edificio. Gli alunni della Sutton Park possono anche consultare i dati raccolti dai BEMS sulla propria scuola, attraverso rappresentazioni grafiche personalizzate, pensate per i bambini, che Trend ha creato per stimolare comportamenti virtuosi, volti al risparmio energetico.
VANTAGGI
- BUON ISOLAMENTO E CONTROLLO RIGOROSO DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO
- VISUALIZZAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO SIA PER GLI INGEGNERI SIA PER I BAMBINI
- INCORAGGIARE COMPORTAMENTI VIRTUOSI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO
Contattateci Subito
Fattori quali la sicurezza della scuola, la qualità dell’aria interna, i costi energetici e l’età degli edifici possono influire notevolmente sull’ambiente di apprendimento. Noi possiamo aiutarvi ad ottimizzare questi aspetti in modo economico, per una scuola sostenibile, energeticamente efficiente e più sicura.