Integración de los sistemas técnicos del Teatro Castle, la Biblioteca Nacional Széchenyi, la Galería Nacional de Hungría, el Museo Histórico de Budapest y la Cooling House.

El Castillo de Buda forma parte de la zona del casco antiguo de Buda y es uno de los centros culturales y turísticos más importantes de Budapest. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987. Las primeras piedras del palacio real de estilo gótico se colocaron en la primavera de 1247, después de la invasión tártara, por orden del rey Bela IV. Gracias a las ampliaciones y renovaciones a lo largo de los siglos posteriores, hoy puede encontrar signos de los estilos barroco, renacentista y de la secesión.

Las tres partes principales de la zona del casco antiguo de Buda son el Castillo de Buda, Szent György tér (lugar de San Jorge) y la zona residencial histórica. Los edificios albergan museos, teatros, bibliotecas, hoteles e iglesias. Entre las instituciones culturales, la Biblioteca Nacional de Szécsenyi, la Galería Nacional húngara y el Museo Histórico de Budapest son las más importantes. La tarea de la Várgondnokság Non-profit Kft. es mantener y desarrollar el estado histórico de los inmuebles en la zona del Castillo de Buda.

EL RETO
Los sistemas de TI instalados anteriormente no podían administrar las funciones de procesamiento y control centrales de las máquinas e instalaciones que operaban en los edificios y el nivel de información requerido. Los datos de los sistemas y registros aislados se guardaban en diferentes bases de datos, y resultaba muy tedioso recuperar la información necesaria para mantener estos sistemas de estas bases de datos independientes.

LA TAREA
El objetivo implica la operatividad simple y central de las instalaciones de la máquina en las áreas de exposición especiales de estos edificios. El preciado patrimonio cultural que requiere almacenamiento especial implica altos requisitos para los sistemas de ingeniería: se debe proporcionar continuamente una temperatura y humedad uniformes, se requiere iluminación especial, etc. Algunos edificios tienen sus propias plantas de ingeniería (refrigeración, calefacción, tecnología del aire, etc.), que también deben integrarse y centralizarse como parte de la tarea. Dada la falta total de un sistema de CCTV en la zona, este sistema también tuvo que instalarse desde cero.

Debido al estado histórico del complejo del edificio, el trabajo de montaje solo se podía realizar bajo estrictas reglas. En el área más amplia, se tuvo que crear una red de TI para mantener una comunicación adecuada. Los sistemas técnicos del Teatro Castle, la Biblioteca Nacional Széchenyi, la Galería Nacional de Hungría, el Museo Histórico de Budapest y la Cooling House se integraron en el sistema de control EBI instalado por Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
Várgondnokság Non-profit Kft. asignó a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. la tarea de planificar, instalar y mantener un moderno sistema de automatización de edificios.

LA SOLUCIÓN
Hoy en día, un moderno sistema de automatización de edificios actúa tras las paredes impresas de numerosos estilos diferentes. Las primeras inversiones se realizaron en el año 2000. En 2011, los sistemas de TI se modernizaron mediante el software EBI de Honeywell (control eléctrico, automatización de edificios, sistema de acceso, alarma de intrusión, videovigilancia, alarma de incendios, etc.). Se han colocado cajas de control de automatización en los edificios. Las diferentes plantas están conectadas a ellas con el envío de las señales a la red de TI existente. Los módulos se integraron para garantizar el control y la manipulación de los diferentes sistemas:

  • Enterprise Building Integrator (EBI), versión R410.2 (software)
  • Digital Video Manager (DVM) R400.2 (software)
  • Sistemas de CCTV (cámaras fijas y móviles, óptica e instalaciones de cámaras)
  • Plantas de control de ingeniería (refrigeración, calefacción, tecnología de aire)
  • Red de comunicación de TI (cables ópticos y de cobre, routers, switches)
  • Plantas de TI (servidores, estaciones de trabajo, monitores)

El sistema estaba listo en el año 2000 con la primera versión del software EBI y DVM Honeywell. La versión era redundante tanto a nivel de software como de hardware. Los servidores y las estaciones de trabajo de Dell de alto rendimiento sirvieron como base para la TI. Fruto de las inversiones, que finalizaron en el año 2000, se instaló una red principal óptica para proporcionar comunicación entre los sistemas. Los componentes de red activos de los edificios (switch, router, etc.), que también tienen un sistema de entrada de datos con SAI, están conectados a esta red.

Para proporcionar una vigilancia general de las zonas , era necesario crear un sistema de CCTV que ayudase al trabajo del servicio de seguridad. Se instalaron cámaras fijas y móviles en puntos de importancia estratégica. Las imágenes digitalizadas se procesan a través de la red de TI.

En 2011, se cambió todo el parque de activos de TI. Honeywell también instaló la versión más reciente de su software. Además, las cámaras del sistema CCTV se modernizaron, y algunas instalaciones también se ampliaron y renovaron de acuerdo con las necesidades cambiantes del socio. Debido a los limitados recursos financieros del Castillo de Buda, toda la renovación del sistema se implementó con el apoyo de Honeywell en secciones de construcción ELM de cinco años, que incluye una actualización del sistema en la mitad del tiempo de funcionamiento y la instalación de las últimas versiones de software al final del ciclo.

EL RESULTADO
La solución instalada por Honeywell integra los sistemas y registros separados anteriores del Castillo de Buda en un solo sistema. El sistema de vigilancia integrado del edificio garantiza la supervisión de todo el edificio y el funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético del sistema, así como una respuesta rápida y eficiente. En cuanto a los valores culturales, los sistemas de seguridad instalados satisfacen las demandas de los requisitos de seguridad más altos.

Haga que su cartera destaque del resto.

Sea cual sea su objetivo, podemos ayudarle a alcanzarlo.