/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Manipal University

    Quando un fornitore leader di istruzione superiore in India, la Manipal University, ha avuto bisogno di una soluzione che migliorasse la sua sicurezza garantendo un maggiore accesso alle informazioni critiche, Honeywell Smart Card ne ha trasformato la sicurezza sul campus e semplificato l’accesso a strutture e fondi. La tecnologia Smart Card di Honeywell, combinata con il sistema per il controllo degli accessi basato sulle soluzioni Temaline™ e i sistemi TVCC basati su Digital Video Manager, ha garantito una soluzione di sicurezza centralizzata.
    Soluzione di sicurezza centralizzata e avanzata all’avanguardia
    Il cliente

    Manipal University è un fornitore leader di istruzione superiore in India. Situata a Manipal, Karnataka, in India, a 62 km da Mangalore, Manipal University ha oltre 21.000 studenti provenienti da oltre 53 Paesi. L’università ha sedi distaccate a Bangalore, Mangalore, Dubai, Malesia e Antigua. Manipal University è costituita da oltre 21 istituti che offrono vari programmi in medicina, odontoiatria, infermieristica, farmacia, biotecnologia, professioni sanitarie affini, architettura, ingegneria, gestione, ospitalità, design dei gioielli, comunicazione di massa e medicina rigenerativa.

    La sfida

    In qualità di principale fornitore di istruzione superiore in India, attirare studenti di alto livello da tutto il mondo, garantendo la loro sicurezza, nonché quella del personale e delle strutture, è fondamentale per la Manipal University. La Manipal University ha fissato obiettivi impegnativi per Honeywell al fine di soddisfare le elevate aspettative di sicurezza e protezione del proprio campus. Nello specifico, gli obiettivi includevano:

    1. Semplificazione del controllo accessi e l’utilizzo di ATM grazie a una Smart Card collettiva
    2. TVCC e controllo accessi centralizzati in tutto il campus tramite LAN e monitoraggio per il rilevamento di eventuali minacce esterne e infrazioni
    3. Monitoraggio e controllo dei furti di effetti personali nel campus
    4. Limitazione dell’ingresso non autorizzato e regolazione del movimento degli studenti in aree altamente sicure
    5. Monitoraggio di aree selettive tramite sorveglianza TVCC per identificare incidenti di violazione della sicurezza
    6. Gestione del movimento degli studenti non solo in tutti i dormitori, ma anche in tutto il campus
    7. Gestione delle restrizioni per l’ingresso alle strutture nel campus come la biblioteca e il complesso sportivo
    8. Gestione dei movimenti dei veicoli all’interno e all’esterno dei confini del campus
    9. Garanzia di flessibilità di tutti i nuovi sistemi installati per far fronte alla futura espansione dell’università

    Honeywell si è aggiudicata il contratto nel 2007 grazie alla sua straordinaria esperienza nella fornitura di soluzioni ad alta sicurezza in istituti formativi e università di tutto il mondo.

    Le funzionalità TVCC e di integrazione del controllo accessi della Smart Card Honeywell combinate con l’assistenza clienti dedicata sono stati altri fattori vincenti nell’offerta di successo.

    La soluzione

    Tenendo conto di tutti questi obiettivi e sfide, Honeywell ha proposto il prestigioso sistema per il controllo degli accessi basato sulle soluzioni Temaline™ (Tema) e i sistemi TVCC basati su Digital Video Manager (DVM), personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

    Sistema per il controllo accessi

    Tema con Enterprise Buildings Integrator (EBI) R 310, lettori HID, tornelli, barriere automatiche, lettori biometrici.

    Sistema TVCC

    Telecamere serie DVM R 200, HSDN e HDC, schede streamer Honeywell

    Servizi

    Assistenza a 360 gradi con tecnico residente

    La personalizzazione più vantaggiosa dei sistemi è stata la progettazione e l’implementazione di un’unica Smart Card, utilizzata sia per le strutture bancarie che per il controllo accessi, progettata specificamente per rafforzare ulteriormente la sicurezza in tutto il campus e affrontare la sfida principale dell’università.

    Vantaggi

    Grazie a un sistema di sicurezza centrale avanzato e all’avanguardia, l’università ha tratto i seguenti vantaggi:

    • Smart Card univoca programmata con doppia funzionalità per ATM e controllo accessi. Questa tessera intuitiva consente un accesso semplificato a tutte le strutture universitarie come mensa, biblioteca, ecc.
    • Controllo accessi completo sulle aree critiche del campus, con limitazione dell’accesso non autorizzato da parte del reparto di sicurezza del cliente
    • Monitoraggio e controllo da parte del cliente dei movimenti degli studenti in tutto il campus, riducendo la dipendenza da pattuglie a piedi e garantendo l’acquisizione di incidenti anomali
    • Sorveglianza della sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 delle aree critiche, compresi gli ingressi e le uscite principali tramite telecamere TVCC, migliorando la sicurezza
    • Grazie al nuovo sistema di sorveglianza, l’università ha notato un netto miglioramento nella disciplina degli studenti nei suoi dormitori, il che promuove la cultura della buona condotta
    Soddisfatta di aver fatto la scelta giusta con Honeywell, la Manipal University è ora un fornitore di formazione all’avanguardia che garantisce il benessere di studenti, personale e strutture universitarie. Sulla base di risultati comprovati, l’università ha già esteso i sistemi a nuovi edifici del campus e continuerà a farlo man mano che la struttura cresce.