Le changement de compte mettra à jour le catalogue de produits mis à votre disposition. Lorsque vous changez de compte, votre panier actuel ne sera pas transféré au nouveau compte que vous sélectionnez. Votre panier actuel sera disponible si vous vous reconnectez à ce compte.
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
Honeywell vous offre une assistance et une disponibilité à l’échelle mondiale pour répondre à tous vos besoins en termes de data centers, y compris la réduction des risques, la cybersécurité, la gestion de documents et la reprise après un sinistre.
-
Enseignement
Honeywell améliore notamment la sécurité, l’efficacité énergétique et les systèmes d’urgence des écoles grâce à des solutions technologiques de bâtiments intelligents adaptées à chaque cas.
-
Industrie et fabrication
Réduisez les coûts de vos installations, améliorez votre durabilité et protégez davantage vos employés grâce aux technologies de bâtiment intelligent de Honeywell destinées au secteur de l’industrie et de la fabrication.
-
Bâtiments commerciaux
Nos systèmes d’automatisation de la gestion de bâtiments commerciaux régulent votre système de contrôle de la température ambiante et s’intègrent à vos systèmes de contrôle des accès, de protection incendie et de sécurité des personnes sur un seul écran.
-
Institutions judiciaires et pénitentiaires
Nous dotons les institutions judiciaires et pénitentiaires ainsi que les opérateurs de sécurité de solutions et de services de pointe pour les aider à réduire leurs coûts opérationnels, gérer plus efficacement les risques et les incidents et favoriser la réinsertion des détenus.
-
Gouvernement et armée
Nous avons déjà aidé de nombreuses institutions gouvernementales et militaires dans le monde via des solutions et technologies de bâtiment intelligent.
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
Connectez les systèmes et le personnel à la technologie et à l'automatisation afin d'améliorer la sécurité, la sensibilisation et les performances.
-
Hospitalité
Nous créons des expériences qui incitent les clients à revenir. Concentrez-vous sur l'expérience client grâce à l'automatisation qui donne à votre personnel les informations et les capacités nécessaires.
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
- Nouveautés
- Solving the Big Energy Problems of Small Buildings
Solving the Big Energy Problems of Small Buildings
Small to Medium Buildings Solution
21 February 2022
Which do you think is the larger source of greenhouse gas emissions, buildings or motor vehicles? If you answered “buildings” you would be correct. Buildings and building construction are responsible for more than one-third of global energy consumption and nearly 40 percent of total direct and indirect CO2 emissions, and on average, 30% of the energy consumed by commercial buildings is wasted due to lacking efficiency measures. Creating more efficient use of energy in commercial buildings is critical to mitigating greenhouse gas emissions and slowing the impact of climate change.
Skyscrapers and complex campuses of buildings aren’t the only types of buildings to blame when it comes to high energy use. Small- and medium-sized buildings have an impact, too. Consider that more than 90% of the existing U.S. commercial building stock consists of properties under 50,000 square feet and most of these buildings lack the tools to properly manage or measure energy use.
Let’s put the energy usage, and potential waste, of small- and medium-sized commercial buildings into perspective. In the United States alone, there are nearly 200,000 quick serve restaurants (QSR), and QSRs use approximately three times as much energy per square foot as other commercial spaces.
So, how can these small- to medium-sized commercial buildings – many of which are owned by large corporations that have made aggressive carbon reduction commitments – better manage and measure their energy consumption to ultimately reduce waste and save money? There are two key factors to consider: innovative building construction practices and building management tools designed specifically to meet the needs of these types of buildings.
Nexii Building Solutions and Honeywell formed a strategic alliance to address these needs – from construction to day-to-day operations. Nexii reduces the impact that buildings have on the environment with its innovative, high-performance green building products and building process. Honeywell brings its expertise in building automation, including a building management system (BMS) designed specifically for small- to medium-sized commercial buildings.
Nexii’s breakthrough materials and building processes allow for near-zero construction waste, and substantially less climate impact than a traditional concrete and steel building. Nexii’s innovative construction technology completely reimagines buildings, beginning with the building materials themselves. The company uses “Nexiite,” a proprietary material, which is a lower-carbon alternative to wood, concrete and steel, to fabricate pre-finished panels. The precision-manufactured, custom panels are designed to fit perfectly together like a jigsaw puzzle, allowing Nexii-constructed buildings to be built much more quickly than traditional structures - often in as little as six days. Importantly, this turnkey process results in a dramatic reduction in construction waste and energy consumption. Honeywell’s Small and Medium Building Administrator is a plug-and-play BMS solution that is easy to install, maintain and manage – even for businesses that don’t have a facility manager. It’s now possible to gain insight into the operations of a portfolio of buildings and increase visibility into the productivity of important assets such as coolers or freezers – not just be able to adjust the building’s temperature.
The next 10 years are a critical decade for system change to transform and decarbonize our economy. For the buildings and construction sector that means electrification (i.e., replacing fossil fuels), energizing buildings from renewables, designing for more extreme weather events and using sustainable building materials that address the challenge of embodied carbon. Sustainable buildings and retrofits are important wins in the fight against climate change and eliminating waste energy from the outset is key to transitioning the urban environment to a low carbon future. Capturing data through purpose-built small- and medium-size building control systems and using it to make smart decisions is critical to meeting big sustainability goals.
The Honeywell and Nexii alliance represent an important step forward, one which other innovative organizations can and should emulate. The fight against climate change requires robust cooperation amongst private entities and non-profit organizations as well as regulatory guidance and financial support from governments. The time is now for all stakeholders to deepen their participation and collaboration in addressing the climate emergency – the most significant challenge facing our planet today.
- IEA, Buildings- A source of enormous untapped efficiency potential, [Accessed December 13, 2021]
- United States Environmental Protection Agency, The Average Building Wastes 30% of the Energy it Consumes Because of Inefficiencies, [Accessed November 12, 2021]
- IBISWorld, Fast Food Restaurants in the US, October 27, 2021 [Accessed November 14, 2021]
- QSR Magazine, One Surprising Way Restaurants Can Stop Wasting Energy and Food, April 12, 2021 [Accessed November 11, 2021]
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
Vous ne pouvez pas accéder à cette page car ce produit n’est pas disponible dans votre pays actuel. Pour consulter ce produit, veuillez modifier l’affichage de votre catalogue de produits
Afficher le catalogue de produits pour: